This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:Σ-Δ ADC 的频率响应。

Guru**** 2771065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816236/ina3221-frequency-response-of-the-sigma-delta-adc

器件型号:INA3221

由于500kHz Σ-Δ 调制器输出的数字滤波、数据表的 p7 (图1第7.6节)上给出了频率响应吗?

此响应是否随“ADC 转换时间”设置而变化?

如果是、那么哪一个"ADC 转换时间"对应于图1、其他 ADC 转换时间设置的响应是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我认为图1对应于下面突出显示的默认 ADC 转换设置:

    总频率响应形状应与正弦滤波器的形状类似,陷波在不同的转换时间(或数据速率)时会有所不同。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    如果您对本主题有其他疑问,请告知我们;否则,请单击“此解决了我的问题”按钮。 并提前感谢您的反馈。

    此致、Guang