This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV339 VICR 共模输入范围

Guru**** 2554740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV339, TLV7032, TLV1704, TLV7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817265/lmv339-vicr-common--mode-input-range

器件型号:LMV339IDR

我们使用的 LMV339的工作电压为5.0V。
数据表7.6电气特性描述了25°C -0.1至4.2V 的共模输入电压、但9.2.2.1章"输入电压范围"描述如下。
'如果工作温度高于或低于25°C。VICR 的范围可以是0V 至 VCC–0.7V。'
 
7.6电气特性中的表也许不是25°C、但是–40°C 至125°C 的错误。您可以确认吗?
如果上表的内容正确、您能给我提供-40°C 至125°C 共模输入电压的图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、数据表中的信息令人困惑。 我们需要调查并在下周初回复您。 我们将在本周剩余时间内休假。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanagawa - San

    我确认 EC 表正确无误。  0.1V 至4.2V 的 VCM 范围仅适用于25C 工作电压为5V 的情况。  9.2.2.1节中的信息会引起一些误解、因为它不是指工作电压、并且它提到数据表中的任何数据都不支持过热。  在较高的温度下、由于输入级 PN 结的负温度系数、上共模范围可能会略微扩大。  但是、在较低的温度下、VCM 范围会略微缩小。  遗憾的是、该系列器件不提供整个温度范围内的 VCM 范围的保修。  如果需要四通道器件、我们的 TLV1704具有 RRI 功能。  对于双通道低电压运行、我建议使用我们的全新 TLV7032/TLV7042系列、该系列也是 RRI。  很抱歉、我没有关于 LMV339的其他信息。  

    卡盘