This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:3.3V 或5V 时的压摆率

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816872/tlv9102-slew-rate-at-3-3v-or-5v

器件型号:TLV9102
主题中讨论的其他器件:TLV9002

大家好、

我收到了一位我关注的客户的请求。  

数据表中仅显示 Vs=16V 时的值  

在3.3V 或最大5V 时有 SR 和稳定时间的指示?

是否有任何 SR VS 温度和 SR VS 电压图表?

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    较低的电源电压确实会影响压摆率。 本周可用数据。

    对于3.3V 或5V、我建议查看 TLV9002、其中这些电压接近运算放大器的完整"调谐"范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    Vs = 3.8V 或更高时的压摆率为线性、但正压摆率变为低于该值的双速率。 下表显示了2.7V 时的较慢速率

    我在-30°C 时有数据、因为温度强制单元不会达到-40°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron!