This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4314:符号

Guru**** 2858210 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818203/tlv4314-notation

器件型号:TLV4314

您好!

请告诉我 TLV4314 IPWR 末尾的"IPWR"符号的内容。 我认为 PW 是一种封装、而 R 是一种大卷带产品。 我是什么?

 或者、您是否在文档中编写了一些内容?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ddoor-san、

    该点通常用于描述温度范围。

    "I"是工业温度范围。 -40C 至85C 或更高。

    "C"是商业温度范围。 0°C 至70°C

    "Q"是汽车温度范围。 -40C 至125C (请参阅汽车类额定索赔的数据表)  

    "M"是军用温度范围。 -55C 至125C (请参阅额定索赔的数据表)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我认为汽车 Q 温度范围是-40C 至+125C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    是的、感谢出现拼写错误。