This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM218-Q1:输出电流仿真

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM218-Q1, LM318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818115/tina-spice-lm218-q1-output-current-simulation

器件型号:LM218-Q1
主题中讨论的其他器件:Tina-TILM318

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想在 VOM=±12V (±13V)和 RL=2 kΩ 以外的条件下仿真 LM218-Q1输出电流特性。
我想了解当峰值输出电压摆幅变化时、可以流动的电流大小。

之前、LM318被建议用作替代仿真模型。
我能否通过仿真 LM318来检查 LM218-Q1输出电流特性?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

     RL = 2 kΩ 时的±12V 意味着该器件显然支持 ±6mA。 根据器件原理图、使用25 Ω 和33 Ω 电阻器进行电流限制。 限值大约为0.6V/25欧姆(或33欧姆)。 TI-Tina 中的 LM318模型对于 LM218-Q1很有用。 VOH、VOL 和短路电流看起来合理。   

    应用需要多大的输出电流?