This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2314:某些规格需要确认

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817755/tlv2314-some-spec-need-confirm

器件型号:TLV2314

您好的支持团队。

请帮助确认以下 TLV2314规格。  

应用:栅极10、输入200kHz

1:我们的应用需要 GBW 为2M、SR 为1.9V/S   TLV2314 GBW 为3M、 SR 为1.5V/s  它可以满足我们的应用需求吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    即使在采样波形中、输出也比预期小一些、并且会增加失真 (输入和输出之间的不匹配)。 输出峰间值约为输入的7.5倍、但编程的增益为10。 部分输入细节将丢失。 大多数人不会意识到输入差分信号|引脚3-PIN2|需要大于100mV 才能获得运算放大器的全压摆率。 这种"虚拟接地"误差通常会导致一些失真。 这就是为什么音频放大器似乎需要更大的增益带宽和压摆率的原因。  

    压摆率会随温度、采样和 批次而变化。 应用可以承受多大的失真?

    我建议使用具有更高带宽和压摆率的放大器。