This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV611:关于 LMV611 CMVR

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817397/lmv611-about-lmv611-cmvr

器件型号:LMV611

尊敬的支持团队:

在 TA=95度和 TA=100度时 LMV611的 CMVR 如何?  客户将其用作比较   器、Vin+=0.8mV、Vin-=8mV、输出应为低电压、而在 TA=95度时、他们发现输出将为高电压。  此类放大器是否正常?  

在 d/s 中、当它提到125度的 CMVR 为 V-+0.2V 和 V+-0.2V 时、它还提到 CMRR 大于50dB。  如果不关心 CMRR、在95度和100度下正常运行的 CMVR 范围是多少? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vera、

    与大多数运算放大器相比、该放大器的共模范围比温度更宽。 125C 时、相对于电源轨的0.2V 至少为50dB、但是随着电压接近电源轨、CMRR 降至零(负无穷大 dB)

    没有针对95C 和100C 的技术规格;您可以在85C 和125C 时内插技术规格(变化为200mV),因此为5mV/C;95C = 50mV,100C = 55mV。 但是、这种影响可能不是线性的、因此最好仅使用125C 规格中的200mV 电压。