This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTC6090 -汽车应用的替代产品

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1, LM5180-Q1, ALM2402-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817434/replacement-for-ltc6090---automotive-application

主题中讨论的其他器件:LM5155-Q1LM5180-Q1ALM2402-Q1

大家好、

我的客户正在设计 ECU 自动应用。 在这里、他们需要一个反激式转换器+运算放大器、如附件中 LT 建议的转换器。

e2e.ti.com/.../dc1979af.pdf

我们是否有一个类似于 LT 之一的解决方案?

至于反激式与 LTC6090耦合、我建议使用 LM5180-Q1或 LM5155-Q1来获得更高的功率。

对于运算放大器、它们需要 LTC6090等具有300mA 最大输出电流的器件。

在这里、您能给我什么建议?

非常感谢、

Antonio

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您可能需要将其发布在运算放大器部分下。 同时、请考虑使用 ALM2402-Q1功率运算放大器。  

    此致、

    Tim