This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180-Q1:申请 INA4180 EVM 的光绘文件和 PCB 布局指南

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4180, INA4180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816558/ina4180-q1-request-gerber-file-of-ina4180-evm-and-pcb-layout-guidelines

器件型号:INA4180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA4180

大家好、团队、

我的客户正在评估适用于汽车应用的 INA4180-Q1、他们要求我们提供 INA4180 EVM 的光绘文件和 PCB 布局指南、以实现最佳运行、尤其是在抗噪声和抗 EMI 方面。 您能否为我的客户提供光绘文件和 PCB 布局指南?

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、DY、

    INA4181EVM 是一款相对简单的设计、未针对噪声/EMI 抑制进行设计、优化或测试。

    抗噪的几个简单指南是:

    -将输入布线布置为差分对。

    -将去耦电容器尽可能靠近 Vs 引脚放置。

    -将输入滤波器放置在靠近输入引脚的位置。

    -将 GND 平面放置在器件及其输入和输出布线周围,以屏蔽潜在的嘈杂相邻节点。

    最棒的

    Peter

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢 您的快速响应。
    如果您有、请通过我的电子邮件将 INA4180 EVM 光绘文件发送给我。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将向您发送一封电子邮件、告知我客户的请求的详细信息。

    此致、
    Dy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线程支持已脱机。

    Peter