This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA203:比较器的最大延迟时间

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816882/ina203-maximum-delay-time-for-the-comparator

器件型号:INA203

比较器的最大延迟时间是多少?
CMP 2延迟端子的最大负载容量上限是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4395619、

    感谢您将问题发布到论坛。

    CMP 2延迟端子的最大负载能力不应有上限。 数据表中提到了 Cdelay =0.2uF 的示例、这意味着根据数据表的等式1、延迟为1秒。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter Iliya

    电流感应应用