This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2021:过载恢复时间

Guru**** 2929980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816614/lmp2021-overload-recovery-time

器件型号:LMP2021

LMP2021的过载恢复时间是多少? 以及第页中提到的恢复时间是什么意思 6个参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过载恢复时间是指输出在被驱动至其中一个电源轨后进入特定误差范围(0.1%)所需的时间-请参阅下图。

    换言之、它指定了在压入接近其中一个电源轨的非线性操作后、输出恢复所需的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该运算放大器的过载恢复时间的值是多少? 从这些图形中可以看出、它的显示量小于10us、但在第页上给出的值为50us (tr) 6.