This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882:输出共模电压 OCMA 和 OCMB

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816865/lmh6882-the-output-common-voltage-ocma-and-ocmb

器件型号:LMH6882
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的先生/女士:

数据表中说 、如果 OCM 引脚保持悬空、则输出共模未定义、放大器将无法正常工作。  

那么、这意味着该引脚必须连接到电压? 但是、当我使用 TINA-TI 对其进行仿真时、我发现如果该引脚保持悬空或通过电容器连接到 GND、它可以正常工作。

我不确定如何配置此引脚、您能为我提供帮助吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正确、则需要将引脚驱动为电压。 通常、我们使用1/2 Vs 电压进行测试。 在这种情况下、模型无法准确捕获保持引脚悬空的行为。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的快速响应。

    此致

    Lee