This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM837:ESD 等级/ESD 分类(HBM)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816373/lm837-esd-rating-esd-classification-hbm

器件型号:LM837

大家好、

我的客户正在寻找 LM837MX/NOPB 的 ESD 额定值。 在我查看数据表时、我发现截至2013年的 ESD 额定值为"待定"。

期待您的回复。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    让我查找这些信息、我将尽快与大家分享。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan 、

    提前感谢您的支持、我将等待有关此请求的信息。

    此致、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我们提供的唯一信息是 ESD-HBM 通过600V 测试。
    遗憾的是、这是一个非常旧的传统器件、因此无法获取更详细的信息。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答。

    此致、

    -Renan