This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111QML:MIL-STD-883方法5004 B 类

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816843/lm111qml-mil-std-883-method-5004-class-b

器件型号:LM111QML

此材料是否按照 MIL-STD-883方法5004 B 类实施筛选?

我们的客户表示、由于内部标准的原因、需要使用该器件。

非常感谢您的及时确认。

方法5004 BのSCREENINGを適用 类

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此器件根据  MIL-STD-883方法5004的 B 类流程进行筛选或在技术上更正了 MIL-PRF-38535的 Q 类流程、这些流程大多是等效的。