主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我正在开发定制的激光电流驱动器、我看到了应用手册 TIPD102。 在我的应用中、我需要以300mA 的最大输入电流和1.5V 的电压合规性操作激光器。此外、我需要设置 V+= 2.048V 以匹配将与我的 PC 通信的 DAC。
查看相关的 TINA-TI 文件、我尝试修改这些值以满足我的要求、 但是、一旦我将 V+的值减小到低于一个特定值(4.5V)、系统的第二级就不能提供电压、因此 I_LOAD 下降到非常小的值、这是由于系统 óutput 上 MOSFET 的栅极缺少电压。 在我看来、问题可能与第二个放大级的输入有关、在该放大级中、通过将 V+设置为一个低值、反相和同相输入的值相差太远、OPA 无法正常工作。
是否有人能够解决我的问题? 如果我不清楚、我将尝试提供更多信息。
提前感谢您、
弗朗西斯科