This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:互阻抗电路

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816019/opa656-transipendance-circuit

器件型号:OPA656

大家好、我设计了一个瞬态电路、通过 OPA656将0-5mA 电流转换为0-5V 电压。 信号频率约为10kHz。 反馈电阻为1KΩ Ω。  我尝试 分别使用1pF 和7pF 电容作为反馈电容,但效果不好,存在信号衰减。Tina 的仿真结果 如下。  那么  、应该选择反馈电容器的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、电流源的电流为3Mohm 分流电阻、而不是串联电阻。 保持3Mohm 与1mA 电源串联意味着电源上的电压为3kV! 此外、  

    不能使用源 C 设置反馈 C

    2、不能在+/-5V 电源上摆动5V 输出-需要一些输出余量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael Steffes:

              感谢您的回复。   

        首先,R2实际上是一个装满水的管道的等效电阻。

        源是产生±5V 方波信号的信号发生器。   有关详细信息、请参阅图1。

    其次,根据建议的 OPA656跨阻运算放大器电路设计,《高速放大器的跨阻注意事项》,跨阻运算放大器电路需要反馈电容器。  那么、为什么不能使用源 C 来设置反馈电容器 C 呢?     有关详细信息、请参阅图2。

    第三、我根据 OPA656芯片数据表(图3)重新设计了互阻抗运算放大器电路、并使用 Tina 对其进行了仿真、但效果仍然不好、信号在上升沿和下降沿具有不同的衰减度。  有关详细信息、请参阅图4、5。

                                             图1.

                                          图2.

                                            图3.

                                                                                     图4.

                                                 图5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、你实际上只是在进行一个大电压衰减、我认为水的阻抗存在问题。  

    1:无法在 OPA656上使用+/-15V

    2.您的 VG1看起来更像是+/-1.5kV

    3.信号非常慢,您可以使用速度慢得多的运算放大器

    4、输出看起来与电流探头信号的形状一致。 您的输入可能很慢?