This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3116:真值表

Guru**** 2950510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, TL3116, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816195/tl3116-truth-table

器件型号:TL3116
主题中讨论的其他器件:INA301、 INA293

您好!
客户希望在110V 电压下测量2A 电流高侧。 他正在寻找 INA293、但需要一个 ALERT / LATCH 引脚、如 INA301中所示。 因此、希望使用具有锁存输出的 TL3116。 TL3116非常有限。 您能否分享真值表以了解此 IC 的确切工作情况? 是否有任何应用手册?
此外、如果您有其他分流建议、请告诉我。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger

    我在数据表中看到了 TL3116的含义、其中包含有限的信息。  遗憾的是、这是一个非常旧的器件、没有任何支持文档来适应数据表。  

    比较器的输入是相对标准的。  如果 IN+> IN-(不包括输入失调电压)、则 Q_OUT 为逻辑高电平、QB_OUT 为逻辑低电平。  Q_OUT 和 QB_OUT 的输出逻辑电平与接地引脚(GND)相关、数据表第4页的 EC 表中指定了 VOH 和 VOL 的限制。

    当处于逻辑高电平状态时、LATCH_ENABLE 引脚将锁存或将比较器输出保持在其当前状态。  将 LATCH_ENABLE 置位后、比较器的输出将不再跟踪比较器输入端的变化。

    请帮助我了解您尝试使用 INA 和比较器实现的目标。  是否希望使用 LATCH_ENABLE 引脚在给定时间对比较器的输出进行采样(将输出保持在其当前状态)、 或者、您是否希望使用锁存功能、以便在发生过流情况时比较器的输出将保持高电平。 遗憾的是、TL3116不会以这种方式工作。

    如果您正在寻找一种解决方案、在发生过流事件时比较器的输出将会自锁(从低电平转换为高电平并保持该状态)、我最近发布了一份应用手册、在该手册中我使用带有电流感应放大器的比较器来实现这一点。  请参阅 www.ti.com/.../snoaa21.pdf。   在此电路中、比较器的输出控制 INA 的 REF 引脚。  如果出现过流情况、比较器输出会变为高电平、从而使 INA 的输出向上移动。  由于 INA 的输出已经高于比较器的基准、过流情况将保持、比较器输出被锁存在逻辑高电平。  锁存条件唯一可以清除的方法是对电路进行功率循环。  如果比较器输出控制 GND 引脚、则可以使用 INA293实现相同的结果。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、
    感谢您的详细回答。
    是的、希望在发生过流时锁存输出并在稍后读/轮询它。

    您还能将 TL3116的输出反馈到使能引脚以锁存过流吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger

    这是一个聪明的想法。  您可以使用 TL3116的输出来控制锁存使能引脚。  唯一的潜在问题是锁存使能引脚具有一些设置时间要求。  您可能需要在输出引脚和锁存使能引脚之间放置一个小型 RC 滤波器、以确保在激活锁存使能之前输出稳定大约10ns。  我至少会在比较器的输出端设计一个 RC 滤波器、如果不需要的话、电容器可以保持断开状态、电阻器可以填充0欧姆电阻。  只需确保锁存所需的输出条件即可。  如果输入变化快于传播延迟或快于锁存功能可启用的速度、则可以锁存非过流情况、但这似乎不太可能。  您还可以在比较器的输入端放置一个小滤波器、以确保输入干扰不会激活您的电路。  这可能会解决此问题、因为输入不会迅速变化。

    卡盘