This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG112:输入 I1

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816163/log112-input-i1

器件型号:LOG112

我想提供光电探测器的输出、在这种情况下、我们如何 为 I1.using 电流源提供输入? 还是电流发生器? 您也可以使用.can u plz 来解释原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LOG112计算输入电流相对于基准电流的对数或对数比。 LOG112的 VLOGOUT 被修整为每十倍频0.5V 的输入电流: VLOGOUT =(0.5V)* log (I1/I2)、其中 I1为电容电流、I2为基准电流;因此、例如、如果 I1比 Iref 高100倍、则 Vout=1V。

    LOG112还包括内部2.5V 电压基准、可用于使用外部电阻器生成精密电流基准、也可使用外部电流基准。  因此,如果您使用1M 电阻器(Rref),则会将基准电流设置为2.5uA,因此对于 I1=25uA,Vout 将为0.5V;对于 I1=2.5mA (Vout=0.5V*Log (2.5mA/2.5uA)= 0.5V*Log (1000)= 0.5V*3 = 1.5V;对于瞬态电流源模拟,您可以使用 I1或 I1。