This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:您能帮您回顾我的 VCOM 电路吗?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816160/lm7321-can-you-help-review-my-vcom-circuit

器件型号:LM7321

你(们)好  

您能帮您回顾一下我的以下电路吗?它适用于-0.21V ~-3.03V VCOM 吗? 其中 VSN 为-6.5V。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    对于-0.21V 至-3.03V 之间的输入电压、此电路应该工作正常。 此外、对于此应用、您还可以考虑使用低电压运算放大器、因为您正在缓冲-0.21V 至-3.03V 之间的信号。 低电压器件通常具有更好的输出摆幅至轨、如果您对此感兴趣。  

    此致、

    Bala Ravi