This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002开环输出阻抗太大

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816107/tlv9002-tlv9002-open-loop-output-impedance-is-too-large

器件型号:TLV9002
主题中讨论的其他器件: TLV9062

TLV9002的开环输出阻抗为何大于1200?

TLV9062的开环输出阻抗为100?

数据差异是否存在差异? 是否有任何影响? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    在生产过程中、这些器件经过全面特性评定、以确定这些规格。 是的、TLV9002的 Zo 正确为1200欧姆、TLV9062的 Zo 正确为100欧姆。 请查看 TLV9002数据表的图23、其中显示了不同频率下的开环阻抗。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然而、在新的 TLV9062 TINA 模型上、有一个开环输出阻抗测试。 当这些模型被更新时、谨慎的做法是在需要时更新数据表-我本来希望数据表更改为100欧姆的1MHz 技术规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么间隙如此之大? 有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的速度是原来的10倍、为什么要比较这两者。 如果没有目标应用程序、则无法回答影响问题。 CKT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、闭环输出阻抗是开环输出阻抗除以1 +环路增益的频率。 如果环路增益在您的预期频率范围内处于高电平、则即使使用1200 Zol、闭环输出阻抗也会很低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    输出阻抗和 Iq 成反比。 TLV9062的 IQ 大约比 TLV9002大10倍、这是 TLV9002输出阻抗增加10倍的原因。  

    此致、

    Bala Ravi