This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:VIN 是否需要钳位二极管?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816111/amc1311-does-vin-need-clamp-diode

器件型号:AMC1311

大家好、

AMC1311是否需要 VIN 引脚钳位电压为5V?

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    AMC1311的输入是否会超过数据表第7.1节中列出的绝对最大额定值?  如果 Vin 有可能超过 VDD1 + 500mV、我会考虑使用外部钳位。