This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:压摆率要求

Guru**** 2675435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, TLV1702, LM393B, TLV7012, TLV7022, LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849560/lm393-slew-rate-requirement

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: TLV1702TLV7012TLV7022LMV393

尊敬的团队:

我的客户希望找到一 个器件电压比较器。

要求如下。 您能否帮助检查 LM393是否可以满足压摆率要求?

电源电压:VCC =3.3V

Vs > Vref、Vo=Vcc

Vs < Vref、Vo=0V

压摆率> 1V/ms

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    1V/ms 的压摆率相当于3.3ms 的上升或下降时间。 我们的所有比较器都可以满足这一要求。

    LM393可以满足这一要求、但我要注意不要在低电源电压下使用 LM393。 指定的输入范围高达 Vcc-2V、因此最大输入电压将为+1.3V。 因此、请确保输入电压介于0V 和1.3V 之间、或使用 R-R 输入器件、例如 TLV1702。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    我发现有一个 LM393B。 这是相同的吗?  

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    "B"版本是在"现代"工艺技术中改进的版本。 它们具有更高的最大电源电压、更好的失调电压、更低的偏置电流和更快的速度。

    它们是直接改进的替代产品。 "P"样片现已推出、12月完整发布。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

      我能否在比较器的输入上添加电容器、V+或 V-?

    之前有人告诉我、通过在比较器的输入端添加电容器会导致振荡?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    它取决于电路配置、电阻器值和电容器的大小。 为什么要在输入之间添加电容器?

    通常添加小型(~30pF)电容器来提供 EMI/RF 保护。 我们还看到添加了更大的电容器(1nF 至1uF)、以"过滤"输入信号、防止抖动。

    您不想在正输入节点上添加一个(大)电容器*如果电路包含磁滞反馈(正反馈)。 电容将通过减慢反馈响应(导致"线性调频脉冲")来否定反馈操作。

    向负输入添加电容器通常是可以的、但如果负输入是测量的信号、则会减慢反应时间(所有滤波器都有延迟)。

    在运算放大器的输入之间添加电容器是创建振荡器的好方法、但通常不会导致比较器产生振荡(同样、取决于电路-您可能会意外创建张弛振荡器)。 但这会严重影响比较器的响应时间、并且根据电容器的大小、可以将信号从正输入耦合到负输入、从而产生其他问题。

    应过滤基准电压、如果受监控的信号有噪声、我们建议添加迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

      还有一个问题、

     我在比较器输出上看到了振荡、您能给我一些解决这个问题的建议吗?

    我可以在比较器的输入端添加迟滞或电容器、哪种方法更好?

    有人告诉我、如果我使用快速转换率比较器、我可以在不进行额外更改的情况下解决这个问题、对吗?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    比较器越快、振荡越快。

    电容器将仅过滤源噪声、不会停止"振荡"(从技术上讲为"抖动")。

    输入信号的速度有多慢? 如果"振荡"恰好在转换之前、则建议使用迟滞。 如果输入接近且没有迟滞、则所有比较器都会在缓慢移动的输入信号上发生抖动。

     请参阅以下迟滞应用手册:

    具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

    具有和不具有迟滞功能的比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的比较器参考设计

    TI 高精度实验室-运算放大器:比较器应用 (4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     我们的输入信号压摆率约为300mV/ms。 抖动位于从高电平变为低电平的输出信号中间?  

    通过添加迟滞可以解决这个问题吗?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的。 当输入接近(几乎相等)时、它们将触发内部噪声、直到差值超过内部失调电压。 应稍微迟滞来解决该问题。

    但还要确保在电源引脚(0.1uF 陶瓷电容器)和上拉电阻器的电源引脚(如果位于其他位置)上正确旁路掉电源。 还要确保输入远离输出迹线、并且接地引脚返回到实心接地。

    您是否有可以分享的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    我们在一段时间内没有看到这个线程的任何响应、因此我将关闭该线程。  如果您需要任何其他支持、请回复重新打开主题帖或创建新帖子。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    问题是否已解决? 如果没有、您能否显示您的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到有人在这篇帖子上提出了多个问题。 Jim 是最后一个提出有关1V/ms 压摆率的问题的人。 Jim 对于集电极开路器件、压摆率的答案取决于上拉电阻器的尺寸和容性负载。 如果您有压摆率要求、最好使用具有推挽输出的器件、该器件的驱动速度比上拉电阻快。 但是、如果您只关心拉低、那么诸如 lm393的集电极开路器件可满足1V/ms 的压摆率要求。 但请注意、LM393在整个温度范围内具有有限的共模范围(VCC - 2V)。 这限制了在3.3V 下运行时的有用输入范围。 使用限制较小的低压器件可能会更好。 即使 LMV393也具有更宽的共模范围。 我们还提供了较新的轨到轨 CMOS 器件、例如 TLV7012 (推挽)和 TLV7022 (漏极开路)、供您考虑使用。 www.ti.com/.../tlv7011.pdf 查克