主题中讨论的其他器件: LM340、 LM393、 MSP430F5529
您好!
我正在开发便携式音频扬声器、我想使用 TPA3221、但目前我无法使其正常工作。
我设计了一个测试板,这就是我在测试中注意到的:
-连接扬声器时、输出没有声音、几乎没有噼啪声
-当复位为低电平时、otw_clip 和 FAULT 关闭(通过上拉电阻提供5V 电压)
-当我将 RESET 置于高电平状态时,FAULT LED 亮起
-电流消耗永远不会超过100mA
- 5V 内部 LDO 保持在大约4V 的电压、峰值达到4.5V、但绝不会达到5V。
我尝试使用外部电源(基本 LM340T5)为 VDD、AVDD 和 GVDD 供电、而不是使用内部 LDO、但没有任何变化。
因此、我决定更换 TPA3221 IC。 结果如下:
-输出无变化
-即使复位为低电平、故障 LED 也始终亮起
-电流消耗约为250mA (奇怪的是……)
这是我当前的原理图:
您认为我的电路板损坏了 TPA3221吗?
电感器为距 Bourns 1060-100m 的 SRN1060-100m。
C9、C21、C4、C12、C17和 C24与 EVM 板上的相同(PHE426HB7100JR06和 EUE-FC1H102)。
如果您愿意、我可以以 Altium 格式向您发送原理图和 PCB。
我还有一个关于 TPA3221背后的滤波器的问题。 C5、C6、C13、C14、R4和 R6构成的滤波器是什么? 我只在数据表中看到它们、但没有人使用它。
提前感谢您的帮助,很抱歉我的英语:-)
此致、
巴斯蒂安中央应急基金