This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:OPA656 CD 的值选择

Guru**** 2996340 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6559, OPA656, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851598/opa656-the-value-selection-of-cd-of-opa656

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件:LMH6559、 BUF602

您好、如何在真实电路中选择 CD 的值、如下所示

数据表显示 CD 指示二极管电容。 那么、以下电路中的哪些电容器是二极管电容器、或者如何在以下电路中选择 CD 的值?

非常感谢

图1 电路连接流程图。   函数发生器—SPDT—LMH6559—电容和电阻—OPA656

图2 OPA656电路设计原理图

图3 OPA656数据表,宽带、高灵敏度互阻抗放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果你真的使用 LMH6559驱动测试单元、这个低阻抗输出-  

    驱动电容负载的缓冲器中将存在稳定性问题-可能需要一个小型串联电阻器将其与测试电芯电容隔离
    2、缓冲器输出阻抗看起来像一个与电容串联的阻抗。 由于是感应型的、简单的 ZT 设计可能无法工作-您在这里需要什么信号带宽?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Michael Steffes、下面是 Tina 仿真  

     缓冲器和测量单元之间有一个串联电阻器

    测量单元 由并联的电容和电阻器组成

    它实际上不起作用

    请给我一些建议来解决这些问题

    1.如何选择 CD 的值

    如何设计缓冲器电路

    在测量电池时、没有电容和电阻器并联的实际值

    CF:0.057~4.595pF

    RF:100 μ 1000Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Michael Steffes、下面是 Tina 仿真  

     缓冲器和测量单元之间有一个串联电阻器

    测量单元 由并联的电容和电阻器组成

    它实际上不起作用

    请给我一些建议来解决这些问题

    1.如何选择 CD 的值

    如何设计缓冲器电路

    在测量电池时、没有电容和电阻器并联的实际值

    CF:0.057~4.595pF

    RF:100 μ 1000Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您要做什么呢? 通过您感兴趣的测量单元获取的信号电流是否? 看起来是这样的、因为它是缓冲器中的交流耦合。 顺便提一下、BUF602是一个1GHz 缓冲器、内置了该中量程偏置器、作为实现这一目的的较低噪声方法。  

    如果您有 TINA 文件、可以附加吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Cd 是跨阻放大器的二极管电容。 该电容不会添加到电路中、而是由于在输入端使用光电二极管而存在。 正如 Micheal 提到的、我们需要有关您尝试实现的目标的更多信息、如果您可以附加您使用过的 TINA 文件、这将有所帮助。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭此线程。 如果需要进一步支持、请回复或启动新主题。

    谢谢、

    Hasan Babiker