This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171输入保护

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852181/lm7171-lm7171-input-protection

器件型号:LM7171

大家好、

您能否澄清 LM7171每个输入引脚的绝对最大额定值?

有必要设计 LM7171的输入保护。

此外、如果您可以建议使用推荐的原理图来保护 LM7171输入免受 EOS 损坏、使其在 AV=+2时尽可能高的增益平坦度、则应予以赞赏!

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好!

    虽然我们在数据表中没有该规格、但限制通常为 Vs++ 0.7至 Vs- 0.7。 LM7171还具有+/- 10V 的最大差分电压。 您期望输入到器件的电压是多少?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好!

    您是否能够找到解决方案?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan - San、

    附加的解决方案如何保护 LM7171的输入?

    e2e.ti.com/.../LM7171A04.TSC

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!  

    你的建议非常详细和有希望。 我注意到您使用齐纳二极管设置钳位电压时、会消耗大量功率、然后在要求钳位时显示更高的阻抗。 这会将输出压入未经良好建模的削波。 也许您应该只使用几个以较低静态电流运行的降压稳压器(但钳位二极管的另一侧有很多去耦合)来防止过驱时输出受到限制-这也有助于恢复时间、从而产生如此大的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael - San、

    感谢您的评论和评论。

    首先、正如您指出的、我在输入钳位电路上放置了 LDO 而不是齐纳二极管。
    但是、我用齐纳二极管代替了、因为我担心某些线性稳压器具有较差的灌电流能力、并且在电压比钳位电压高得多的情况下可能会导致问题、例如浪涌噪声...
    当然、这只是我的假设、因此如果您有输入保护电路的任何更合适的电路示例(是否使用 LDO?)、请与我们分享。

    此致、  
    Iwata Etsunji