This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2613:OPA2613负载

Guru**** 2513165 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2613

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850334/opa2613-opa2613-loading

器件型号:OPA2613

您好!

请查看我的设计。

AD5292的 VSS 连接到-5V (未接地)和 VDD=+20V (非+33V)。

希望从+5V 外部输入(Vin OPM)生成-3V 至-100mV (通过图中所示的 VOPM)到运算放大器。 OPA2613的射频通过 AD5292 (电位计)进行控制。

请告诉我是否会收到此回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 POT 节点处的寄生 C、将 DCP 与高速器件配合使用通常不起作用。 您应该模拟-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能建议其他选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能建议任何替代方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    我们还提供了多种可变增益放大器、可作为替代方案:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    VGA 是否适合您的应用? 如果您在选择器件时需要帮助、请告诉我。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭线程。 如果您需要进一步的支持、请回复或启动新主题。

    最棒的

    Hasan Babiker