This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC393:Tina.

Guru**** 2502595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851381/tlc393-tina

器件型号:TLC393

TINA TI。 如何插入双路比较器的后半部分、如 TLC393。 第一次插入器件时、它会将其显示为前半部分 (引脚1、2、3、4和8)。 如何插入后半部分(引脚5、6和7)。 插入 TLC393将添加一个全新的器件、这意味着器件电流将翻倍、因为我现在有两个比较器、而不是只有一个双比较器。 我使用的是 Tina 版本9.3.150.4 SF-TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    TINA 不是布局工具。 它不关心实际的封装引脚编号、因为没有物理封装。 TINA 每个器件没有"通道"(也称为"同质"符号)。

    通常、所有通道只有一个符号、除非 Librarian 为 A 和 B 通道创建了两个单独的符号。

    如果显示了引脚编号、则表示引脚已启用引脚名称、或者有人在引脚旁边添加了文本标签。

    总之、您放置的每个符号都是通用通道。 因此、如果您需要更真实的电源电流、则需要添加第二个符号来复制双电源电流、因为这些模型一次仅模拟一个通道。 您可以将未使用的比较器的输入和输出接地、因为它是集电极开路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur

    一段时间后、我们没有看到对此线程的任何响应、因此我将关闭该帖子。  如果您需要进一步的帮助、请回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘