This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:Rshunt 是否可与其它器件一起使用?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852170/ina199-is-the-rshunt-can-be-use-together-with-other-deivces

器件型号:INA199

大家好、

我的客户 INA199作为其应用中的解决方案、并询问 Rshunt 重新分级的问题、

它们具有另一个负载开关的应用还需要电流感应、该电流感应希望将相同的 Rshunt 与 INA199一起使用、

对于此用例、这是可以的吗? 如果可以的话,这是否会影响 INA 的感测精度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    Rshunt 实际上是如何共享的?  是否有您可以共享的原理图。  请 µA、IB 通常为28 μ A、您可以看到 IB。  另请参阅数据表中的图8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    我将向您发送邮件,以供进一步了解和 讨论, 让我们离线讨论此主题。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    是的、只要路由正确且其他器件的任何负载都不会导致问题、我们就可以将 INA199与其他器件并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    我认为,由于我们一直在离线回答这个问题,如果客户有其他问题,我将通过邮件与您同步。

    感谢您的支持!

    Andy