This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:关于 PGA308的 Vout

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308, OPA320, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851474/pga308-about-vout-of-pga308

器件型号:PGA308
主题中讨论的其他器件: OPA320OPA325

您好!

客户希望将输出电压延长100mm 至300mm、并连接到设备。 在这种情况下、是否需要缓冲放大器?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    客户希望将输出电压延长100mm 至300mm 并连接到设备意味着什么?

    PGA308将驱动哪种类型的电路/设备? PGA308输出端负载的阻抗特性是电容性负载还是电阻性负载?   

    如果您有包含 PGA308电源和 PGA308输出端的电路(或 PGA308输出负载阻抗特性0)的原理图、我们可以提出建议。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis
    没有电路图。 PGA308的输出似乎是两个电路板上微型计算机的 ADC 的输入。
    PGA308的数据表中有一个1nF 的图、因此我认为这将是一个指南、
    但情况是这样、您还有其他建议吗?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    为了回答您的问题、我们需要有一个原理图并了解客户使用的 ADC 器件、ADC 的分辨率要求以及应用中所需的最大采样率或最小采集时间。  

    PGA308能够驱动以低采样率( 大约~1kSPS)运行的 ADC、在这种情况下、允许的采集时间很长。  然而、为了在支持高采样率时驱动 ADC、PGA308将需要一个更高带宽的放大器缓冲器(例如 OPA320或 OPA325)、以便驱动 ADC 的采样保持并在允许的采集周期内趋稳。

    谢谢、此致、

    Luis