This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1014D:-40C 下的行为

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1014D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845828/lt1014d-behavior-at-low--40c

器件型号:LT1014D

团队、  

我的客户有以下问题:

我们将此部件用于 Vcc+= 5V 和 Vcc-= GND。  它配置为典型的反相放大器、我们 将对引脚2施加大约-3.5V 至-2.3V 的电压。  我们看到的问题是、在少数情况下、我们在-40C 时看不到器件的正确输出。

 

数据表的第8页意味着我们是以意外的方式使用该器件的、因为我们似乎违反了共模输入电压范围、但表18似乎表明该器件是设计为以这种方式工作的。

 

我们是否以未指定的方式使用该器件?      

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我不知道确切的电路配置、但根据您的描述、我构建了如下所示的 TINA 电路、将 LT1014D 连接为反相放大器。

    在 PG 的电气特性表中列出了 LT1014D VICR 范围。 8为 0至3V、适用于整个温度范围。 同相输入连接到0V、这在列出的 VICR 范围内。 这也会将反相输入、求和节点放置在0V 附近。 如果如图所示将-2.3V 至-3.5V 电压施加到输入电阻器上、则在反相放大器模式下不会使用共模电压范围 VICR。 可能还有一些其他对温度敏感的直流参数、这些参数在-40°C 时变化足够大、从而改变放大器的性能水平。

    您能否提供更多有关"我们看到的问题是、在少数情况下、我们在-40C 时看不到器件的正确输出。"

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 您可以回复重新打开。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamara、

    感谢您的响应,我们在-40C 时观察到的故障是,运算放大器的输出一直保持在低电平(@-0.5V),直到器件升温。  我们担心的一个问题是、当电源出现时、 为运算放大器提供 Vcc 的5V 电源轨滞后-15V 电源@1ms、这会导致在运算放大器上出现 Vcc 之前、对运算放大器的反相输入施加负电压。  我们怀疑这会导致电流通过 ESD 二极管、从而导致器件的行为。  下面是我们观察到的行为的原理图和范围图:

    这是我们使用 LT1014D 运算放大器的电路示例。  

    通道1 (黄色)连接到运算放大器的反相输入:

    在未观察到故障的环境下正常上电:

    在-40°C 时加电、观察到故障: