This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光电二极管的自动增益放大器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848263/automatic-gain-amplifier-for-photodiode

尊敬的 TI 团队:
我正在寻找 I 至 V 转换跨阻放大器以及另一个具有自动增益控制的放大器。
AGC 必须能够理解电压电平、并且应该能够自动调整以提供固定输出。
具有 AGC 的放大器应该能够在 AGC 的帮助下将输出端的最小电压转换为一些固定电压、并且如果输入端的电压比使用 AGC 降低增益以提供固定输出电压更强、也应该反向转换。
对于互阻抗放大器、我们将使用光电二极管作为输入、用于感应光强度并将电流转换为电压。 我们需要使用 AGC 将该电压放大到某个水平。
您能建议这样的器件吗?
光电二极管>跨阻放大器>具有 AGC>Fix Output (数据)的放大器
正在等待您的种类回复。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、互阻抗是第一个问题、需求

    源电容

    2.所需增益

    3.所需的 F-3dB

    那么您的输出 AGC 可以使用 VGA820之类的器件、或者需要更快的版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步了解 Michael 的响应、本应用报告可能对您选择适合您的应用的最佳 TIA 也很有帮助: 链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 Hooman 的应用手册开始、部分方面发生了很大变化、我最近实际上尝试更新了本文中最先进的互阻抗解决方案-如果您想要原始 pdf、请告诉我-私人电子邮件、他们中断了用于扩展数字/表格的链接。 非公开帖子。  

    https://www.planetanalogue.com/applying-high-speed-de-compensated-vfas-hitting-performance-targets-while-tuning-phase-margin-insight-10/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikant、您好!

    我们讨论的信号范围是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、在 Hooman 的应用手册中、他使用早期 ADI 材料中的旧方程式来设置反馈 C。这种简单的方法是提供闭环 Q = 1、稍微达到峰值并呈现铃声。  

    根据我在90年代末为 BurrBrown 撰写的3篇文章系列、  许多后来的高速材料以最小的复杂性改进了这种分析-这是许多后来的材料的基础-就像我们从2002年初开始进行的这个很好的设计摘要讨论-这个讨论是一般性的。 虽然向高速解压缩解决方案倾斜、但它通常适用。 同样、您需要真正的单极 GBP 才能获得正确的结果-有时与数据表中报告的结果不符。  

    e2e.ti.com/.../3733.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    一直在使用 Planet Analog 来回回和回回-他们不会修复他们所损坏的较旧文章(没有用于放大图表的链接)所以这里是 Insight #10上非常清晰的 pdf -这的后半部分是带有零件表的跨阻设计。  

    e2e.ti.com/.../Applying-High-Speed-DeCompensated-VFAs-July1_5F00_2019.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      感谢您分享有关互阻抗设计的 PowerPoint 和原始 pdf;它们非常有帮助且富有洞察力!

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikant、您好!

     您是否能够找到适合您的应用的产品? 如果没有、您能否向我们提供 Michael 和 Kai 的首次回复中的信息?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikant、您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您需要进一步的支持、请回复或启动新主题。

    最棒的

    Hasan Babiker