This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6722:关于反馈电阻器

Guru**** 2594400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851528/lmh6722-about-feed-back-resistor

器件型号:LMH6722

您好!

数据表包含以下信息。

我对此内容有疑问。

1.当被用作一个缓冲器时、数据表规定一个600Ω Ω 反馈电阻器被用来实现稳定运行。
另一方面、 当用作未使用电路处理的缓冲器时、是否需要该电阻器?

2.在没有反馈电阻器的情况下连接未使用的电路缓冲器会对运行产生什么影响?

3.对于同相输入、是否需要在 GND 之间连接一个电阻器?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    1和2)是的、当使用电流反馈放大器时、即使对于未使用的缓冲器、也应始终具有反馈电阻器。 否则、放大器将不稳定并发生振荡。 这也会增加功耗、如果长时间执行此操作、器件会随着时间的推移而降级、并且可能会影响其他通道(如果您使用的是多通道器件)。

    3) 3)同相输入端的电阻器是用于阻抗匹配的50欧姆电阻器。 为了避免高频应用中的反射问题、需要使用这种方法。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Hasan - San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一个问题。

    当前、未使用电路的反相输入引脚和输出引脚断开。
    同相输入引脚连接到 GND。
    上述终端处理方法是否存在任何问题?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    我们不建议将未使用的放大器的引脚保留为开路连接。 您可以在以下链接中阅读有关此内容的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/an/sboa204a/sboa204a.pdf

    正如我提到过的、电流反馈放大器的唯一区别是您应该在输出和 IN-之间添加一个反馈电阻器。 如果您不关心此器件的性能、则可以使用大于建议的600欧姆的电阻器值。 此外、如果您使用双电源配置、在同相引脚中使用 GND 是可以的、但在单电源配置中、您应将输入设置为中间电源。

    最棒的

    Hasan Babiker