Other Parts Discussed in Thread: OPA344, LM2576
主题中讨论的其他器件: LM2576
尊敬的所有人:
请参阅以下原理图:
我对上述电路进行了实验、给出了一个具有3.3V 峰峰值电压和 1.65V 偏移电压的50Hz 三角波。 输出如下:
我发现、如果我为输入提供恒定的2.6V 电压、输出如下:
如果我在输入端提供低于2.6V 或高于2.6V 的电压、振荡将会消除。 这意味着上述振荡仅在2.6V 输入电压下退出。
您能不能向我解释一下这种奇怪行为的可能原因? 请为我提供问题的解决方案?
此致、Ras