This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850959/ina190-ina190

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: INA199

我想使用 INA190 而不是 INA199。 正如之前使用 INA199时所注意到的、当输出超过线性区域时、到芯片的电源电流增加。

我是否应该也希望 INA190发生同样的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashvin、

    电源电流增加了多少? 您可以接受多少增加?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 INA199和 INA190时、电流增加至大约1mA、在实际测试期间、它似乎没有像 INA199那样增加太多。

    电流小于100uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashvin、

    感谢您的提问。

    • 您在测试期间的输出负载是多少? 那么、INA199是驱动10kOhm 电阻还是其他一些电阻(1k、500Ohm 等)?
    • 您能否解释一下您如何定义线性区域? 什么输入分流电压(Vsense)和输出电压(Vout)值决定了这一点?
    • 您的系统的总线电压是多少? 那么、器件输入引脚上的共模输入电压(VCM)是多少?

    随着 Vsense 增大、Vout 也会增大、从而产生更大的输出电流(Iout)来驱动任何电阻负载。 因此总电源电流将始终为 Iq + Iout。 根据您的负载、线性输出区域可能会受到 Iout 与 Vout 爪形曲线的限制。

    除了上述典型放大器行为外、INA199和 INA190在架构方面也有很大不同。 我将注意 到、当 INA190的 Vsense 接近~250mV 时、输入偏置电流将显著跳变(以 uA 为单位)、但这不会导致 INA190电源电流增加。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashvin、

    您上一个帖子已经有一段时间了、因此我希望您的问题得到解决。 如果您需要更多帮助、请回复、我们可以继续提供帮助。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测