This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:烘烤

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852363/opa567-baking

器件型号:OPA567

我有一些 OPA567AIRHGT 器件。 湿度指示灯呈粉红色、颜色为10%。 60%仍然显示蓝色。 我可以烘烤这些器件吗? 如果是、在什么温度和多长时间内?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lance:

    我咨询了精密放大器质量部门。 OPA567AIRHGT 具有 MSL 2级等级。 他们告诉我该封装、尺寸和成型材料的烘烤时间应为4小时、温度为125°C

    此致、Thomas

    精密放大器应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。