This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 Rogowski 线圈的三相电流感应 IC

Guru**** 2983740 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01063, MSP430F6779, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849317/3-phase-rogowski-coil-based-current-sensing-ic

主题中讨论的其他器件:TIDA-01063、 MSP430F6779、 ADS131E08

您好!

我们要求使用 Rogowski 电缆测量/感应三相变压器电流(1000A 范围)。该电缆的输出将馈送到低级增益和高级增益积分器电路、然后馈送到微控制器。微控制器将模拟信号转换为数字信号 (使用内部 ADC)、并获得最终输出。   

目前、我们使用分立式积分器电路来集成 rogoswki 线圈的输出。我们的要求是用 IC 替换 Rogowski 线圈和微控制器之间的分立式积分器电路以进行电流感应。请向我们推荐采用3相的任何三相 Rogowski 线圈电流感应解决方案 相位(R、Y、B)线圈输入、并为控制器提供测量电流的直接数字输出。

如果有任何模块解决方案可感应三相变压器电流并直接提供数字输出、请向我们提出建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我不认为 TI 有一个具有集成积分器的电流感应芯片。 但您可以采用 TIDA-01063中显示的方法、通过使用简单的 IIR 数字集成算法来执行与数字集成器的集成。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    我与我们的电流感应产品团队进行了核对、但遗憾 的是、他们没有能够满足您的三相 Rogowski 线圈电流感应要求的集成产品。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否有任何其他方法可以建议我们通过 Rogowski 线圈感应三相变压器的电流并获得测量电流的数字输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    我在 TI.com 上搜索了 Rogowski 线圈解决方案、这些资源 似乎适用于您的应用:

    第一个 TI 参考设计提供 有关可 用于 连接 信号链中的 Rogowski 线圈的模拟放大器和集成器的信息。  项目 符号指出 、该设计 可连接到 MSP430F6779计量 SoC 以进行精度测量、还可连接到 ADS131E08模数转换器。 这是一个单相解决  方案、因此三相应用必须有3个通道。

    TI Designs -用于 Rogowski 线圈的有源积分器参考设计、提高了继电器和断路器的精度

    http://www.ti.com/lit/ml/tiduby4a/tiduby4a.pdf

    第二个 TI 参考设计适用于三相 Rogowski 电表 应用、但在概念上适用于您正在执行的操作:

    TI Designs -基于三相 Rogowski 线圈的电表解决方案

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu474/tidu474.pdf

    我希望这些信息能帮助您为您的项目提供一些指导。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何其他意见、请回复重新打开。

    Tamara