This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:LMH6321

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848566/lmh6321-lmh6321

器件型号:LMH6321
主题中讨论的其他器件: THS3491

尊敬的 TI 员工:

我需要将高电压:10V 和低电压:-5V 驱动到设备的数字引脚。由于我只使用的测试仪的数字仪器可以支持最大 VIH (驱动高电平):5.7V、最小 VIL (驱动低电平):-1V、 我发现 LMH6321似乎可以满足我的要求。如果我想在测试仪数字通道和 DUT 引脚之间放置 LMH6321、您能教我如何使用 LMH6321?例如强制 V+/V-/Vin 的值产生-5V 和10V。以及如何选择 外围组件:电阻器、电容器形成电路?i 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH6321是一款单位增益功率缓冲器、您可以使用运算放大器实现更大的灵活性、  

    您似乎想在数字测试仪上将+10V/-5V 映射到5.7V/-1V 摆幅-这是通过50欧姆的匹配损耗实现的吗? 您尝试支持哪些边沿速率或带宽? THS3491可能会为您提供足够 的性能范围来处理这一问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在哪里可以找到此应用的解决方案?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您需要进一步的支持、请回复或启动新主题。

    最棒的

    Hasan Babiker