This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:0.1至1.0A 的高分辨率电流感应应用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA250, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852250/ina185-current-sense-applications-for-0-1-to-1-0-a-with-high-resolution

器件型号:INA185
主题中讨论的其他器件:INA190INA250INA253

您好!  

是否有人对 INAxxx 并联监视器进行了重新评论?电流感应范围为  
电源:2.7至5V

可以选择哪种分流器值、是否有具有集成分流器的解决方案?
我已经尝试过 INA250A4、但采用5V 电源的输出具有高偏移。

谢谢 Flo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Florian、

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)、如果输入失调电压是一个大问题、我建议在我们的产品系列中使用 INA190、它具有最低的失调电压之一以及最低的输入偏置电流之一。  为了进一步减少偏移误差而无需校准、需要增加分流电阻。  为了最大限度地提高分流电阻、您需要使用器件的最低增益和整个传感范围。  因此、如果您使用 INA190、您可以通过以下公式计算分流电阻:(VCC -到 VCC 的摆幅)/gain/Load Max=(5V-0.04V)/(25V/V)/(1A)=0.1984。  您可以在下方选择最接近的可购买分流器尺寸。  在 DigiKey 上、我找到了198m Ω 电阻器、但您可能会得到一个190m Ω 的更好价格。  假设我们使用198m Ω 分流器、则在最小负载下找到的最大偏移误差为:(Vos max)/(shunt x load min)*100%=(15uV)/(0.1a*0.198ohm)*100%= 0.075%。

    对于具有集成分流器的器件、INA250提供的唯一其他替代方案是 INA253。