Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXS0102, INA3221, INA233
主题中讨论的其他器件:PCA9306、 TXS0102、 INA233
大家好、团队、
如果 INA3221的电源电压为3.3V、能否将 INA3221直接连接到1.8V I2C 总线? 我想不需要、而需要 TXS0102或 PCA9306等电平转换器、但需要确保客户设计。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sepeedah、
为了确定这种情况的可行性、我将向您转至电气特性规格表的"数字输入/输出"部分。 您将看到,它显示的高电平输入电压为0.7*Vs,低电平输入电压为0.3*Vs,当 Vs 为3.3V 时,等于2.31V 和0.99V。
这将不起作用、因为1.8V 总线电压不会超过2.31V、并且不会检测到时钟边沿。 我们有功率监控器、可以在独立于电源的总线电压电平上运行、例如 INA233、但 INA3221是唯一的三通道器件。
无论如何、为了使器件在1.8V 电源轨上运行、3.3V 电源电压下、需要使用电平位移。
此致、
Peter
嘿、Sepeedah、
我不这么认为。 只要数字输入电压满足 VIH 和 VIL 规格范围、器件将始终分别读取高电平或低电平。
迟滞规格应适用于数字信号离开当前状态的情况。 因此、如果电压在3V 时处于高电平、那么当电压变为低电平时、器件不会停止看到高电平、直到电压达到2.5V、可能低至(VIH_MINIMUUM - 0.5V)。 考虑最坏情况、VIH 的最小值和 VIL 的最大值、这种情况总是更加稳健。 因此状态可能不会从高电平变为(0.7*Vs - 0.5V),也不会从低电平变为低电平直到(0.3*Vs + 0.5V)。
希望这对您有所帮助。
最棒的
Peter