This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA354:(非)反相衰减器是否稳定?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA836, OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852457/opa354-non-inverting-attenuator-is-stable

器件型号:OPA354
主题中讨论的其他器件:OPA836、

大家好、

我在 OPA836数据表第32页中看到了衰减属性。

OPA354是否具有可实现稳定工作的衰减特性? 请考虑反相和非反相电路。

必须注意使衰减器稳定的特殊设计过程?

此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    我找不到您参考的 OPA386器件。 OPA354可用作衰减器、因为它具有单位增益稳定特性、并且无论器件用作反相还是同相配置、其噪声增益始终为1 +(RF/RG)。 我在下面连接了一个 TINA 电路、您可以使用该电路来检查相位裕度。

    e2e.ti.com/.../Ras.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、  

    是一个典型的测试电路、未出现重要问题。 sim 显示60度的相位裕度、但如果您正确执行此操作(器件输出阻抗查看反馈路径、部分输入 C 在此处添加到外部)、则会达到42度。 仍然稳定、但非常不同。  

    这是文件、  

    e2e.ti.com/.../Inverting-attenuator-LG-sim-OPA354.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    感谢您的输入、我的仿真文件没有在响应中包含输出阻抗的影响、这是正确的。 但是、当输入电容只有2pF 时、您似乎已使用4pF。 更新您的文件以反映2pF 电容、相位裕度大约为54度。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan 和 Michael、

    感谢你的答复。

    OPA836正确。 我编辑了第一个帖子。

    请考虑 OPA386数据表中的部分、剪切并粘贴于此处:

    "9.1.4衰减器
    图53的同相电路的最小增益为1。 为了实现衰减、电阻分压器可以将 CED 与正输入串联、放大器通过将 VOUT 短接至 VIN–并移除 RG 来设置增益为1。 由于运算放大器输入为高阻抗、因此电阻分压器会设置衰减。 图54的反相电路可用作衰减器、方法是使 RG 大于 RF。 衰减是电阻器比率。 kΩ、可在射频= 1 kΩ 且 RG = 10 μ A 的条件下实现10:1衰减器。"

    我的问题:

    考虑到 OPA836数据表(也包括 sloa163.pdf)中建议的反相和非反相衰减器,电路在任何配置中使用 OPA354是否正常工作? 或者应该照顾到某种稳定的状况?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于环路增益目的、您添加 CCM+CDM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 VFA 都可以用于任何反相配置-如果您在测试和调整低相位裕度时进行测试和调整-您的实施细节非常重要-这种电路中的较高 R 会产生另一个环路极点-与运算无关 放大器稳定性本身、只是 LG 分析-这种情况经常出现、我最近发表了这篇文章、内容涵盖了这一点。  

     Planet Analog 打破了链接、将数字扩展到可读大小、这里是您可以根据需要扩展阅读的 pdf、  

    e2e.ti.com/.../Designing-Inverting-Attenuators-Aug2_5F00_2019.pdf