This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4140:噪声问题

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4140, OPA140, OPA2132, OPA197, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848625/opa4140-noise-problem

器件型号:OPA4140
主题中讨论的其他器件: OPA140OPA2132OPA197OPA192

您好:

使用 OPA4140时出现问题、请帮助确认:

其中三个用作放大器、另一个用作电压跟随器。附加是相关节点的电路和波形。

问题描述:
问题在于跟随者的最后阶段。  跟随器前面没有噪声、但跟随器后面有噪声。
注意事项:
 1.跟随器的噪声和输出负载之间没有关系。
2. 从波形观察中可以看出、噪声的外观与输入频率无关。
3. 从几个噪声波形的角度来看,噪声发生在特定的电压下,只有在信号电压上升或下降时才会触发噪声。
4. 用单独的 OPA140替换最后一个电平跟随器,问题仍然存在
5. 将最后一个电平跟随器替换为 OPA2132以消除噪声。

原理图如下所示:

oscillogram:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题与违反 OPA140输入共模电压线性范围有关。  OPA140数据表中指定的输入电压范围为负电源轨以下100mV 至正电源以下3.5V -请参阅下面的内容。  这意味着、在+/-5V 电源上、-5.1V < VCM <1.5V、但示波器上显示的输出电压(因此也是输入信号、因为 G=1)高达4.5V (在正电源的0.5V 范围内)。  这会导致输入级的非线性运行、从而导致您看到的问题。

    为了解决这个问题、请考虑使用我们的10MHz 带宽、轨到轨 I/O OPA197或 OPA192。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 请回复重新打开。

    Tamara