This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议的模拟器件 OP42FZ 替代产品

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2156, OPA828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852002/suggested-replacement-for-analog-devices-op42fz

Thread 中讨论的其他器件:OPA2156OPA828

目前、我们 在60多种有效产品中使用了 Analog Devices (ADI) p/n OP42FZ。  其中许多产品在不久的将来将需要符合 RoHS 3标准。  我们注意 到 ADI 将此部件列为不 符合 RoHS 3。   此外、它现在被列为"不适用于新设计"。   

TI 针对该器件建议的符合 RoHS 3标准的更换是什么?

 

请在可能的 情况下、在星期四、10-30之前作出回应。

谢谢!

此致、

Mark Christensen

组件工程师

mark.christensen@aei.com 
716-438-7523
Trek、一家先进能源公司  

57 Canal Street、Suite 301

美国纽约州洛克波特14094

http://www.trekinc.com

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的发帖。 请查看我们的 OPA828或 OPA2156、并告知我反馈。  

    Tamara