This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2374:该电路中的缓冲器有多重要?

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852470/opa2374-how-important-is-the-buffer-in-this-circuit

器件型号:OPA2374
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301LM7705

这是 BOOSTXL-DRV8301的外部电流感测电路。 分压器产生的1.5V 电压的缓冲器有多重要? 我主要想看看是否可以使用单通道运算放大器、而不是双通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:距分压器1.65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一下该直流输出的分压器、它可能会尝试将差分级的输出保持在接地之上、因为没有运算放大器能够完全摆动到接地-如果是这样、您的另一个选择是将 LM7705用作负电源 (可在多个通道之间共享)并通过该缓冲器消除直流电平正移位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    缓冲器可防止放大器的输入同相输入端看到分压器的等效电阻。  分压器和缓冲器将设置直流偏移。

    此外、缓冲器输出端的2.2uF 电容也非常重要。  鉴于它们在这里没有稳定性补偿、这很可能会导致缓冲器的稳定性问题。

    此致、

    Daniel