This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7372:Tina 仿真表明输出端为18V p-p、但 PCB 上的电压为17V

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851701/lm7372-tina-simulation-indicates-18v-p-p-on-the-output-but-getting-17v-on-my-pcb

器件型号:LM7372

您好!

代表我的客户发布此 Q。 为原理图/波形分配帖子后、请在内部联系我。

"我使用两个 LM7372运算放大器来驱动50欧姆的线路。

附加的 TINA 仿真表明我应该能够在输出上获得18Vp-p。

但在我的 PCB 中、我只得到大约17V 的电压。 正向波形仅达到+8V。 负向波达到-9V 时是可以的。

导致这种情况的原因是什么?"

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您可以通过 h-babiker@ti.com 向我发送包含原理图和详细信息的电子邮件。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    是否有任何更新?

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有连接 TINA 仿真-频率会有所帮助、可能会受到压摆限制或削波。