主题中讨论的其他器件:TPS60400、 INA333、 OPA333
您好!
我正在尝试从 XTR117的 VREG 引脚生成-2.5V 电源。 我使用具有固定2.5V 输出的 TPS71525从 VREG 引脚生成+2.5V 电压。 之后、我使用具有 1uF 电容器(Cin、Cout 和 Cfly)的 TPS60400 (电荷泵电压转换器)来获得-2.5V 电压、但电路不工作。 除 A 所述的电路外、没有其他负载。 我错误地测量了 XTR117 VREG 引脚上的电压、得到的值为1.27V。 看起来 TPS60400代表 XTR117内部稳压器的重负载、但 TPS60400的典型静态电流仅为65uA。
遵循相关部分的原理图。
问题应该是什么?
有人可以帮帮我吗?
提前感谢。
Amuri