This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:SPICE 模型与 MultisimTM

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS3091, THS3095, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845988/ths3491-spice-model-compatible-with-multisim

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: THS3091THS3095TINA-TI

您好!  

是否可以在 NI Multisim 中模拟此组件? Multisim 的库中包含 THS3091和 THS3095组件、但没有 THS3491。 我尝试为 THS3491导入 Spice Netlist、但它不起作用。   

是否仍有仅模拟多西姆放大器的方法?

谢谢

~Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

      您是否能够下载位于产品"设计和开发"选项卡中的 THS3491 TINA-TI Spice 模型、解压缩文件夹并将.LIB 导入到 Multisim 中? 此外、本 教程视频 有助于导入 SPICE 网表。  

    谢谢、  

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

     您是否能够将 THS3491 Spice Netlist 成功导入 NI Multisim?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

      由于不活动、我将关闭此主题。  如果需要进一步讨论、请发布回复或开始新主题帖。

    谢谢、

    Sima