This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2181:INA2181单向。 双向

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852377/ina2181-ina2181-unidirectional-bidirectional

器件型号:INA2181

您好、先生、

我的客户希望将2个 INA2181用于游戏应用。

您是否有文档介绍了如何考虑 单向和双向之间的区别?  

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    由于单向和双向器件之间的选项非常基础、我只能指向解释它的文档的特定部分。 本质上、单向意味着电流仅沿一个方向流动、而双向意味着电流可以双向流动。 客户需要决定是要测量一个方向的电流还是同时测量两个方向的电流、但如果他们需要测量两个方向(正负电流)、则需要一个双向电流感应放大器、其中的基准引脚被细分。 需要一个基准电压(Vref)来偏移输出电压、通常是 GND 和 VS 之间的半向输入。单向器件将 REF 引脚内部短接至 GND。

    这意味着双向器件的 VOUT = I*Vshunt*GAIN + Vref。

    在单电源电压下运行的任何放大器都需要此技术。

    以下是讨论它的位置:

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-2-design-considerations?context=456802-1138857-176759

    此致、

    Peter