This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4052:您能告诉我如何仿真 TINA-TI 的 THS4052趋稳时间吗?

Guru**** 2509355 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4052, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851532/ths4052-could-you-tell-me-how-to-simulate-settling-time-of-ths4052-by-tina-ti

器件型号:THS4052
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 THS4052用于他们的下一个产品。

 他们希望了解 TINA-TI 在其假定条件下的器件稳定时间。

 请告诉我如何仿真 TINA-TI 的 THS4052趋稳时间?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您可以输入阶跃函数作为放大器的输入、并查看输出稳定的速度。 如果您知道上升时间是多少、您还可以输入具有相同上升时间的方波、以查看放大器将如何反应。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hasan、

     非常感谢您的回复。

     我可以很好地理解。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在就在11月的一篇文章中讨论了这个问题 不确定车型处理这方面的效果如何、 但是、如果您的阶跃将输出置于压摆限制中、那么物理器件将具有比您可以保持在压摆限制之外更长的稳定时间-有时这意味着您降低输入边沿的速度以保持在压摆范围之外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

     非常感谢您的建议。

     此致。

     Kazuya。