This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4052:图45上 THS4052输出和 CLOAD 之间是否放置了20欧姆电阻器、用于电压跟随器配置(G=1)?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4052, THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851484/ths4052-is-20-ohm-resistor-placed-between-ths4052-output-and-cload-on-figure-45-needed-for-voltage-follower-configuration-g-1

器件型号:THS4052
主题中讨论的其他器件: THS4631

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 THS4052 用于电压跟随器。 他们对 THS4052有以下问题。

 问:电压跟随器配置(G=1)是否需要将 THS4052输出和 THS4052数据表图45上的 CLOAD 之间放置20欧姆电阻器?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    如"驱动容性负载"部分所述、如果负载电容大于10pF、则需要使用该电阻器。 这是为了保持放大器的稳定性、为了微调到所需的最小电阻值、我建议使用容性负载执行稳定性分析。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hasan、

     非常感谢您的回复。

     客户正在寻找 THS4052等高速电平放大器、可用作 DAC 输出的电压跟随器。 此外、它们还希望在没有电阻器的情况下驱动20pF~50pF 电容器。 您是否有比 THS4052更好的器件? THS4631是否可用作 DAC 输出的电压跟随器?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    我相信、您在此处打开的另一个主题中正在讨论器件替代方案: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/850682

    因此、我将关闭此线程以避免混淆。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hasan、

     我很抱歉让你感到困惑。 我没检查 过线程的一部分。

     我将关闭此主题。

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。