This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:LM321电路功能

Guru**** 2511745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850550/lm321-lm321-circuit-function

器件型号:LM321

您好、先生、

有人能不能帮助解释 LM321作为附件的电路功能? 此函数的用途是什么? 非常感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    欢迎参加 e2e 论坛。 我希望他们对您有所帮助。

    U6是单位增益缓冲 器、输出电压(引脚4)将与输入电压(引脚1)匹配。

    如果 J7和 J14断开(或 J7、J14电压大于10V)、输入电压应约为10V (D16齐纳电压)。

    如果 J7或 J14上有电压、该电压将出现在 RT7上。 运算放大器的输出电压(和输入电压)将约为 RT7电压+ 0.3V

    总之、该电路测量 J7和 J14上的直流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我同意 Ron。

    也可以是交流电压检测器、用于检测正交流信号(具有交流分量的直流信号)的最小"峰值"电压。

    或检测信号是否存在的检测器、以及定义的攻击和释放检测时间常数。

    到达 J7的信号是什么类型?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    你好

    非常感谢大家的深入介绍、我学到了很多。

    BR

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    你好

    感谢你的答复。

    J7连接到 LED 调光控制器使用。

    BR

    Jacky